Operator Library: Hardware Platform
此算子會針對其輸入連結上的上升緣產生軟體事件。
所有 N 個輸入(最多 16 個)皆可產生個別事件。 此事件將不會提供任何訊號連結資料。 通常此算子是用於監控 GPIO 的狀態或發出特殊狀況的訊號。
必須為每個輸入連結指定事件名稱。 這是使用參數 EventNameInput[n] 來完成。 事件名稱隨後將會是完整的模組名稱加上事件名稱,例如: Device1_Process0_HierarchicalBoxName_SignalToEventModuleName_ValueOfParameterEventNAmeInput[n]。 所有事件皆可透過用於事件的 Framegrabber API 函式來存取。請參閱 Framegrabber API Manual 以取得詳細資訊。
此算子將會自動配置 N 個 Event 及一個 EventSource 裝置資源。 請檢查 Device Resources 以取得詳細資訊。
| 適用於硬體平台 |
|---|
| microEnable IV VD4-CL/-PoCL |
| microEnable IV VQ4-GE/-GPoE |
| Property | Value |
|---|---|
| Operator Type | M |
| Input Link | I0..In,訊號輸入 |
同步與非同步輸入
- 所有信號輸入可以透過 O-type operator 的任意網絡,由相同或不同的 M-type operator 提供來源。 如果它們由相同的 M-type 來源提供,將會自動進行同步。
| Link Parameter | 輸入連結 I0..In |
|---|---|
| Bit Width | 1 |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | 1 |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALT_SIGNAL |
| Color Format | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |

上一頁